This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:TAS5721 -无音频

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721, PCM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749769/tas5721-tas5721---no-audio

器件型号:TAS5721
主题中讨论的其他器件: PCM5102

大家好、我正在使用 TAS5721开发原型板。 我通过 I2C 与 TAS 进行了适当的通信-我能够初始化芯片并退出关断状态、但我在放大器的输出端没有音频。

以下是一些有助于调试该问题的事实:

 -电路板是根据 TAS5721数据表中的"2.1系统"应用手册构建的

 -芯片获得所有必要的电源(AVDD 3.3V、DVDD 3.3V、PVDD 13V)

 ——要初始化芯片,我将使用曾少文建议的序列:

X1B 00! 出厂调整
X21 00 42 03! 将子通道混频器设置为(L+R)/2  
X05 84!退出关断模式并将设备配置为2.1模式
X07 30 !将主音量设置为0dB

此外、我将通过向寄存器0x04写入值0x03将 I2S 字长度设置为16位。

-退出关断状态后、我在所有 OUTx 引脚上都获得376Khz PWM、但占空比是恒定的50%(尽管 I2S 数据进入芯片)、因此在低通滤波器之后不会出现信号变化。

-我已经用示波器检查了芯片的数据输入引脚、看起来 TAS 在输入上获得了正确的数据:SCK 为1.41Mhz、LRCK 为44.1kHz、SDIN 看起来像是将一些数据馈送到芯片中

-根据 SCK/LRCK 值、我推测音频格式为具有16位字长的44.1kHz I2S。 当将另一个板与配置为 I2S 格式的 PCM5102芯片连接时、我能够从该馈送中获得正确的音频。

-我没有 MCLK 信号(MCLK 被拉至低电平)

-错误状态寄存器0x02始终保持0x00  

是否缺少一些其他初始化/设置? 接下来要检查什么?

谢谢、

wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    TAS5721需要 MCLK 输入来使内部 DSP 工作。 如果没有 MCLK 输入、则预计 AMP 输出上没有音频输出。
    前端 ADC/编解码器是否具有 MCLK 输出信号? 否则、您必须使用32位/44.1kHz I2S 格式、并将 I2S SCLK 信号用于 AMP 上的 SCLK 和 MCLK 输入。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Shawn、谢谢、我误解了数据表中的一条陈述:

    '时钟部分使用 MCLK 或内部振荡器时钟(当 MCLK 不稳定、超出范围或不存在时)来产生
    内部时钟(DCLK)以512倍的 PWM 开关频率运行。'

    据我了解、以上内容不足以使 TAS5721正常工作。

    由于前端无法轻松提供 MCLK、我已将 BCLK 路由到 MCLK 并将 BCLK 增加到64 x FS、现在我将获得声音输出、但还有另一个问题: 当我将8欧姆扬声器连接到其中一个通道输出、并执行复位/初始化序列(I2S 正在向芯片馈送音频)时、放大器将播放一秒钟的声音并关断。 示波器显示 OUTx 引脚上的 PWM 停止。 我必须重新复位/重新转换才能再次获得一秒钟的声音、然后几乎每次都关闭放大器。 我能让它玩更久几次、但这就是它的原因。 未连接扬声器时、示波器会在低通滤波器后显示音频信号、并且放大器未关闭。
    因此、在8欧姆扬声器负载(?)下、似乎正在关闭 即使 TAS 在 PWM 关断后、误差寄存器0x02始终保持0x00。

    此致、
    wm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    请检查 PVDD 电压、它是否稳定在建议的工作范围内? 看起来是 UV 故障。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn、你是对的。 我使用的 PSU 在整个系统中都很弱。 切换到更好的 PSU 后、一切都按预期工作。

    非常感谢、

    wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    听到您让它运行良好的消息! 如果您有任何其他问题、请随时在论坛上创建新帖子。

    此致、

    郑少文