This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:独立初始化 tas5756放大器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750842/tas5756m-initialise-standalone-of-tas5756-amplifier

器件型号:TAS5756M

您好!

我想在不使用任何 i2c 命令的情况下设置独立的放大器 tas5756m。 我想使用 spkin 引脚来运行 BTL 立体声模式。 换句话说、我想将音频信号应用于 SPK 引脚。  有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samad、
    您是不是要仅通过硬件配置 AMP、I2C 通信不可用? 据我所知、TAS5760系列器件支持硬件模式。
    此致、
    郑少文