This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM1875:有关从功率放大器输出(LM1875)观察到的波形的问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750778/webench-tools-lm1875-the-questions-about-waveform-observed-from-the-power-amplifier-output-lm1875

器件型号:LM1875

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

目前 、我正在使用贵公司销售的功率放大器(LM1875T)。

我尝试通过使用 LM1875T 使反相放大器电路将振幅放大约1.2倍。 
我们设置将200Hz 和40kHz 信号乘以功率放大器输入信号的波形。 
然而、当使用示波器观察 LM1875T 的波形输出时、观察到波形的放大和消除交替重复 

此外、当使用 A/D 转换 器观察到类似现象时、还观察到波形从放大状态切换到消失状态时、振幅会发生动摇。

当图片显示了波形如何放大和消失时、您可以在必要时进行显示。 

这种现象是否有任何原因?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我与您确认、此问题是您的电路板上的问题、不是 WEBENCH、对吧?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此问题、因为它与另一篇文章重复: e2e.ti.com/.../750817
    此致、
    郑少文