This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:要求查看 TPA3144原理图和布局

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750613/tpa3144d2-asking-for-the-tpa3144-schematic-and-layout-review

器件型号:TPA3144D2


大家好、
您是否会查看 TPA3144原理图和布局?

输出功率请求为3W/8 Ω。 我建议客户使用以下设置。
1.PVCC=7.5V
2.gain=36dB
3.LIMRATE=快速
LIMTHRES=1.193V
5.SSCTRL=SS OFF1
6.GVDD=6.91V。 (它来自 TPA3144本身)
7.最大输入增益、限制为320mV

这是原理图和布局文件。
txn.box.com/.../5k4xpcxni0j98nluamacrxhhr0zrsfor

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我不确定以下引脚上的电压设置是否正确:增益、SSCTRL。。。

    如果增益设置为36dB、则增益引脚上的电压应为 GVDD。

    如果 SS 被禁用、SSCTRL 上的电压应该被连接至 GND。

    当输入信号高达320mV 时、输出信号可能达到20.48V、并发生硬削波。

    请在输出滤波器中使用阻抗更高的铁氧体磁珠(例如、100MHz 时为300Ohm)、以实现更好的 EMI 性能。

    输入为单端模式、请对输入走线使用伪差分走线以提高 PoP 噪声性能- INP 输入信号走线在电路板上的长度很长。

    此致、

    郑少文