This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:TAS5711 PBTL

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750528/tas5711-tas5711-pbtl

器件型号:TAS5711

尊敬的先生:

我使用 TAS5711 EVM 进行 PBTL 设置并将寄存器0x25更改为01-10-32-45。

我发现 O/p 只有左声道内容、右声道内容还没有发送到扬声器、您是否有任何问题?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    对于 PBTL 模式、请将寄存器0x19的值设置为0x3A、并将寄存器0x25的值设置为0x01 10 32 45。
    您可以在输入多路复用器寄存器0x20中为输入源选择 L 或 R 通道。
    如果要输出(L+R)/2、请尝试将混频器0x51的值设置为0x00 40 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00。
    此致、
    郑少文