This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560配置问题和 PPC3 GUI 支持需求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749073/tas2560-tas2560-configuration-questions-and-ppc3-gui-support-needs

器件型号:TAS2560

您好、Sirs、

我的客户希望 TAS2560支持以下时钟配置:

    MCLK:24.576 MHz
2.    BCLK:48fs = 768KHz
    LRCLK :Fs = 16KHz
4.    24位模式,RJF

但是、TAS2560 PPC3 GUI 版本3.4.4、系统集成支持1.536MHz~20MHz 的 MCLK。 1.536MHz~5.6448MHz 时的 BCLK、采样率为16kHz、无 ASI 化合物选择选项。



您是否会设法检查 TAS2560是否可以支持客户的时钟配置? 如果是、请将 此选项和 ASI 格式 选择添加到 PPC3 GUI。

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年11月22日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我将检查您的请求、我可能会通过电子邮件与您联系以进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、

    我通过电子邮件向客户发送了信息。 在 PPC3更新之前、请帮助我们生成符合此时序要求的 CFG。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年11月25日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您的联系、我们将通过电子邮件对此进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器