This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:尝试通过扬声器配置 AINL/R 时、扬声器输出似乎被禁用(无声音)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746599/tas2505-speaker-output-seems-to-get-disabled-when-trying-to-configure-ainl-r-through-speaker-no-sound

器件型号:TAS2505

您好!  

我尝试根据4.0.9设置示例(slau472应用手册.pdf)配置 TAS2505放大器、但扬声器上的输出没有任何 PWM 输出(方波)、而只有一个较小的直流电压(大约1V)。 您无法听到任何声音。

我正在使用 SPI 将设置命令写入必要的寄存器、通信正在工作、因为我在之后读取了这些寄存器、它们也具有我设置的正确值。 然而、当读取 SPK 寄存器(0x2D 第1页)时、它通常返回0、即使我已经通过将值0x02发送到寄存器来将其设置为为 SPK 供电。 此外、当我通过发送值0x02再次尝试为其加电时、您会在这里看到"咔嗒声"、看起来它正在尝试加电、但直接被禁用。 我测量了输出、只有一个小的直流电压、没有方波。 我尝试在两个器件上配置放大器、结果相同。  

重要的是、我在 TAS2505EVM 上使用了相同的配置代码、并且评估卡上的声音工作正常-您可以听到扬声器输出的声音。  

在我们的设计中、SPKVDD = 5V、IOVDD 3.3V。  

我希望得到一些帮助和建议。

此致、
索姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sohran、

    也许输出正在触发其保护、因此输出被禁用并且寄存器返回0。 您能否分享输出的原理图/布局? 如果在输出端放置了滤波器、则应注意负载阻抗(滤波器+扬声器)至少为4欧姆、并且截止频率低于 D 类开关频率一半或更多(奈奎斯特)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    n´t、由于论坛是公开的、因此我无法在这里共享布局。 n´t 在输出端有 EMI 滤波器、但滤波器确实有问题、因为我们尝试通过我们的设计/布局的滤波器连接 EVM 的 SPK 输出、结果是正常的-我们发出了声音。

    此外、负载阻抗至少为4欧姆、只是扬声器本身为4欧姆、并且在 EVM 板上工作、因此我猜它也应该在我们的设计上工作。

    与 EVM 设计相比、我们的设计唯一主要区别是我们将 LDO_SEL 引脚连接到3.3V 电源、而不是5V 电源(SPKVDD)。 在数据表中、他们认为 LDO_SEL 可以连接到 SPKVDD、但这是必须连接的吗? 或者、LDO_SEL 是否可以连接到另一个电源以及电压低于 SPKVDD 的电源? 我的意思是、LDO 确实被启用、它生成1.8V 的输出电压(AVDD 引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要 LDO_SEL 引脚等于或高于 IOVDD、就可以将其连接到不同于 SPKVDD 的电源。

    此帖子已脱机处理。
    我们将通过电子邮件跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器