This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:复位默认配置

Guru**** 2455750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746158/lm48100q-q1-reset-default-configuration

器件型号:LM48100Q-Q1

尊敬的先生:

我们的客户正在使用音频放大器 LM48100QMHX/NOPB。

它们 与 MCU 死机时的音频回放有关。

在当前架构中、MCU 设置音频放大器以放大由 HDA 编解码器或 MCU DAC 提供的信号。

如果 MCU 死区、则音频放大器从未由 MCU 配置、音频放大器保持复位配置。

 我们需要知道、在复位后、是否选择了放大器的两个音频输入中的一个并能够放大信号。

 

默认寄存器值是多少? 我在数据表中找不到。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    器件的默认状态是断开两个输入(静音)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    是否可以更改默认值?

    还是可以使用 EEPROM 等存储 器写入寄存器值?

    或者是否有任何其他默认寄存器值不是 MUTE 的 P2P 音频放大器?

    请给我一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK、

    通常、音频设备的默认状态是静音或禁用、这是为了在低功耗状态下启动。
    您可以使用存储器来存储初始化寄存器值、但是需要 I2C 主设备从存储器中读取这些值并将其发送到音频设备。
    我无法进行 I2C 控制、也许硬件控制器件更适合。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    您是否会建议使用硬件控制的器件?

    单声道音频功率放大器具有双音频输入、可多路复用到输出端。

    该规格与 LM48100Q-Q1类似。

    我似乎找不到合适的解决方案。

    请帮帮我。 非常感谢。