This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:增益设置

Guru**** 2456650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750143/tpa3221-gain-settings

器件型号:TPA3221

大家好、

选择合适的 R1和 R2值时、TPA3221增益可设置为18dB、24dB、30dB、34dB。 我的问题是:是否可以将增益增加34dB (例如40dB)以上、从而改变这些电阻器的值?
提前感谢、

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicola、
    TPA3221支持四步可选增益设置、它们在 AMP 器件内部是固定的。 不支持任何其他增益设置。 您可以调整输入模拟信号振幅以实现适当的输出信号。
    此致、
    郑少文