This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:PCM2900C 波动 THD+N 测量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749641/pcm2900c-pcm2900c-fluctuating-thd-n-measurement

器件型号:PCM2900C
主题中讨论的其他器件: PCM2900

根据之前锁定的 e2e 线程、当我通过 PCM2900C (和 USB 端的 PC)传递音频时、我也会看到 THD+N 测量值波动。  测得的 THD+N 范围约为0.04%至0.14%。  0.004%的 THD+N 可用于应用。

测量值如何在几秒钟(例如5秒钟左右)内波动是很奇怪的。  如果我保持输入未连接、但通过 PC 循环音频、我的音频分析仪会在本底噪声中显示1kHz 及其谐波。  我还可以看到本底噪声上下波。  在我们将此设计发布到制造之前、必须修复此噪声行为。

如果有任何指示或建议,将不胜感激。  特别是、我想知道之前的 PCM2900 THD 波动螺纹在2016年3月结束时是否有任何后续变化。

谢谢!

Fraser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正:我的应用可以接受0.04%的 THD+N。 我在初始帖子中添加了一个额外的零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser、

    您能否在 THD 波动时测量器件的电压电平? 此外、您是否使用了连接到 VCCCI 的外部稳压器、如数据表的高性能应用的总线供电配置图中所示? 该稳压器应用于高性能模式、其中 THD+N 典型值为0.01%。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师