This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255短路保护

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743680/tpa3255-tpa3255-short-circuit-protection

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPA3251

大家好、我们的客户使用 TPA3255时遇到相同 的短路保护问题、  如果 TPA3255输出短路、它  将立即烧坏 TPA3255,然而,      在此期间输入无任何声音;从  数据表 中我们 可以 看到 TPA3255 具有 短路保护 功能,但 它 没有  清楚地描述   短路保护 的工作方式, 您能 给出 相同 的评论 并  给出一些建议  建议 如何 在   发生 短路 ?时避免烧毁 TPA3255

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    您可以帮助显示此应用的 SCH 吗? 它有助于我们的调试工作。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn
    SCH 是根据数据表,如果不发生短路,工作正常,我们现在需要您帮助检查短路保护如何工作数据表说明   其工作原理、  请 帮助 检查 SCH 提供 一些 建议,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    您能不能帮助检查它并保护对它的深入描述,tks!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您是否说器件因短路而物理损坏? 发生什么类型的短路、引脚对引脚(OUT A 对 OUT B)、引脚对地短路或引脚对电源短路?

    原理图显示正在使用10uH 电感器、您能否确认它们为10uH、并且饱和电流高于使用过程中预期的最大电流? 我之所以提出这一点、是因为 TPA32551中的 OC 电路具有5uH 的最小电感、以便在所有情况下都能正常运行。 如果电感器饱和并降至5uH 以下、则问题可能出在这里。

    您能更详细地解释测试条件吗?
    -负载已使用
    输入信号
    功率输出
    -PVDD

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Justin
    ,延迟回复您好、我想知道为什么短接后会烧坏 IC、您能不能帮助描述一下 TPA325X 的短路保护特定工作原理、电流大小和短路保护时间? 因为数据表描述非常模糊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Justin
    添加更多延迟条件,OUT A 至 OUT B 短路,10UH 饱和电流为15A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Justin
    很,打扰您因为客户强烈要求我们,太麻烦了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daren:

    如果器件处于 BTL 模式、并且 OUT A 与 OUT B 之间存在短路、则器件应能够自我保护。 如果您可以提供有关我在上述帖子中请求的系统的更多详细信息、我可能会帮助调试该问题。 其他信息、如预期的运行模式、产生的故障以及故障后的削波 OTW 指示器。 是否有任何无源器件损坏? 器件是否在电感器之前的引脚上物理短路?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Justin
    当发生从 OUT A 到 OUT B 的短接,器件被烧断而不是保护 ITselt,我们稍后将提供的故障和削波 OTW,仅对 TPA3251造成损坏,在电感器之前不会发生器件物理短接,我们感到非常惊讶的是、该器件的短路保护是如此 ,根本不工作、因此我们想知道在发生短路保护时它可以持续多长时间以及它可以承受多大的电流、从数据表中可以看出、短路保护描述不是很明显的!tks
    负载:4欧姆
    功率输出:200W
    -PVDD:TPA3251为34V;TPA3255为41V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    器件是处于 BTL 还是 PBTL 模式? 如果您不小心将器件置于 SE 模式、则会禁用 PPSC、如果短接至 PVDD 或 GND、则会损坏器件。 M1和 M2的电路板电阻设置是多少?

    OC 保护需要150ns 来响应 OC 事件。 由于该器件需要150ns 的时间来响应 OC 事件、因此必须降低电流增加的速率、以确保150ns 的延迟不会导致电流损坏。 这一要求是我们需要至少5uH 电感的原因。

    如果在电感器之前发生短路事件、器件将损坏。

    Justin