This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:总线泵送和尖峰?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749359/tpa3255-bus-pumping-and-spiking

器件型号:TPA3255

在全桥模式/BTL 下使用 TPA3255时、我假设与大多数在此模式下运行的数字放大器一样、没有太多的总线泵回。  我很好奇、当放大器运行时、电源总线上会有什么尖峰、因为我计划通过总线转换器模块为其供电、总线转换器模块提供47.5伏的电压、但无法处理超过60V 的尖峰。  如果我希望有大的尖峰、我需要想出一种方法来防止它们损坏 BCM。

任何信息都很有用。

谢谢、是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    数据表显示 PVDD 的建议工作电压为18~53.5V、因此较高的电压可能会损坏器件。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    TI 自己的数据表和 EVM 指南指出、使用80V 和100V 电容器会影响 TPA3255生成的尖峰。 我没有询问 PVDD 范围。 我不担心 TPA3255器件、我担心 TPA3255的开关操作产生的尖峰会从我的 BCM 中取出。 它们是否在运行时具有 PVDD 的示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我们之所以使用额定电压为80V 和100V 的电容器、是因为电容器相对于其额定值的行为(更好的线性度)、这是为应用选择电容器的标准规则。 在50V 下使用50V 额定电容会给电容器带来更大的应力、并使性能(电容变化)下降、从而缩短寿命。 80V/100V 电容器用于在电容器限制条件下(遵循使用额定电压为1.5倍至2倍应用电压的电容器的规则)正常运行、从而获得最可靠的性能。

    数据表中的语句"如 EVM 用户指南中所示、缺少适当的去耦合会导致电压尖峰、进而损坏器件或导致不良音频性能和器件关断故障。" PVDD 上的大容量电容较差或无大容量电容、这将导致更大的电压尖峰。 另一个会增加此问题的原因是在同一电源上有多个 TPA3255器件、而不将这些器件置于主/从配置中。

    以上所述、所用电路板和元件的设计将对尖峰电压的大小产生很大影响。 从测量您使用的 LC 滤波器、负载和电源的实际尖峰电压影响开始、EVM 是一个不错的起点。

    Justin