This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100:PCM5100EVM 使用问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749964/pcm5100-pcm5100evm-usage-issue

部件号:PCM5100

大家好、

我们使用 PCM5100EVM-U 进行实验。 I2S 音频信号 BCK、LRCK 和 DIN 输入 PCM5100、 BCK、LRCK、DIN 引脚 波形正确、 但 没有输出。

交换机 配置如下。 并 尝试各种软件配置。  

请帮我分析为什么 PCM5100不能输出音频信号?

非常感谢。

 

此致。

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置如下所示。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen Jiao、

    请检查以下各项:
    1.两个电路板的接地电势相同。
    2. XSMT 需要较高。 如果移除了 XSMT 跳线、则有一个100kΩ Ω 电阻器将引脚拉至接地。
    FMT 为低电平、因此数据必须采用 I2S 标准格式。


    谢谢、
    Paul