This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:即使器件处于空闲状态、SSPND 引脚也不会处于低电平

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749251/pcm2706c-sspnd-pin-never-low-even-when-device-is-idle

器件型号:PCM2706C
主题中讨论的其他器件:PCM2706

您好!

我构建了一个与数据表中的图35类似的原型。 (带有一些后续电路的总线供电模式)。

我想实现的是、当 PCM2706不使用 SPND 信号处理音频时、该后续电路会关闭。

问题是、即使 D+/D-上没有传输数据、SSPND 引脚也永远不会变为低电平。

我对 USB 协议不是很了解、但我对线路进行了限定、并在总线上每隔几毫秒看到一个短"跳跃"。

这是否可以是某种使 PCM 不会进入挂起状态的保持活动信号?

您好!

Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    我将深入了解这一点、并在美国假期之后回来、可能是周一。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复:)

    我再次使用示波器检查了 D+/D-引脚、并看到"光子"每毫秒一次、如果有此作用的话。

    我没有逻辑分析仪、因此我不知道那里传输了哪些数据

    PS:这就是 D+上的数据看起来的样子:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    是的、我相信这些常规通信会阻止器件暂停。 遗憾的是、我对 USB 协议一无所知-这是您操作系统的一项功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将 PCM 设备连接到 Linux AS 操作系统的笔记本电脑和 Android 手机时、我观察到同样的信号。 Windows 或 Mac 可能不发送这些信号? 我没有时间测试这两个操作系统。 奇怪。 是否使用另一个 USB 驱动程序/版本对 PCM2706进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    这实际上更多地是 USB 问题、因为我认为操作系统正在阻止器件进入挂起模式。 查看此文章:
    www.kernel.org/.../power-management.html

    我想、如果操作系统正在阻止挂起模式、则预计会有1ms 的空闲帧。

    谢谢、
    Paul