请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1862 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试读取使用 PCM1862 ADC 的2.5V 直流基准生成的直流输入。 我已将该源连接到 VINL2、禁用 HPF 并设置手动增益映射。
使用嵌入式 Linux 空间、我可以读取 I2S 缓冲器(ALSA S16_LE 格式)。 获得的波形是正确的、但不是直流偏移值(=9820)、低于预期值。 但是、当插入正弦音时、获得的振幅值是正确的值。
我想知道是否还有任何其他参数缺失、以及使用 PCM1862读取直流电压的正确方法是什么。