This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PPC3流程流加载故障

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748782/tas5825m-ppc3-process-flow-loading-failure

器件型号:TAS5825M

您好专家、  

在评估 PurePathConsole3 (Ver 3.1.4)和 TAS5825MEVM 时 、在加载期间、下面列出的流程在"将系数写入器件"时卡住并失败。   

您是否看到过类似的体验? 修复故障的权变措施是什么? 请提供建议。  

  • base/Pro 2.0 48K
  • Base / Pro Hybrid 2.0 48K
  • SmartAmp LookAhead 2.0 96k
  • SmartAmp LookAhead 2.0 96k

谢谢、此致、  

Daisuke Kawasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    我刚向我们的客户发送了一封电子邮件、所以我想等待、看看。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、感谢您的支持。 注意到。
    此致、Daisuke Kawasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki-San、Kato-San、
    我们正在尝试重现此问题、并在不久后再次与您联系。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!
    其中一个潜在问题可能与 MCR 验证步骤有关、因此我们可能需要验证路径?
    谢谢、祝您好、Daisuke Kawasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!
    客户通过 MCR 路径验证解决了问题。
    此致、Daisuke Kawasaki