This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:如何独立设置高通滤波器的参数

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748227/pcm1862-how-to-set-the-parameter-for-the-high-pass-filter-independently

器件型号:PCM1862

大家好、团队、

我的客户使用了 PCM1862的差分输入。 他们发现输出端设置的直流关断存在一些漂移、因此他们希望使用高通滤波器来消除漂移。

如何设置高通滤波器? 或者、您是否有其他建议来消除漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wu JW,  

    请参阅数据表中的屏幕截图

     此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是"设置参数"、而是"启用/禁用"

    如果允许 PCM1862的 DSP2,我们将需要设置 DSP2高通滤波器的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Horace、

    请查看 数据表。 如果您按 CNTL+F 并搜索"HPF"或"ceffics"、您可能很快就会找到它们。  

    此致、

    -Steve Wilson