This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:几个简单的问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749498/tpa3123d2-a-few-simple-questions

器件型号:TPA3123D2

尊敬的所有人:  

我有兴趣使用 TI IC 构建一些放大器。 这是我的第一个 PCB 设计、我使用了数据表中的示例原理图作为起点。 电路板布线时、我想知道 VCC、PVCCL、PVCCR 和 AVCC 之间是否存在差异? 在布线方面、它们是否都只连接到 VCC? 或者我是否缺少了什么?

我的第二个问题是 PCB 布线宽度。 当输出将具有高电流峰值、但仅在非常短的时间内且平均电流较低时、如何计算此值? 我应该使用哪种?  

最后、作为一个粗略的指南、我是否正确地认为、如果我有一个24V 4A 电源、它将为我提供96W 的最大(理论)输出?  

非常感谢您的参与、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需将模拟电源与功率级电源分离。 EVM 板是适合您的设计的良好参考、您对此非常正确、请尽可能遵循。 有关 PCB 布局布线宽度、请确保它可以保持最大电流、尤其是电源和输出布线。

    对于您的电源、如果峰值为4A、则96W 输出功率也是峰值。 D 类效率小于1、则扬声器上的放大器输出功率小于电源的输出功率。

    此致、

    郑少文