This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3254 FS 设置。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749028/tlv320aic3204-tlv320aic3254-fs-setting

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的先生:

我的客户使用数字麦克风(fCLK)规范。 为1.2MHz、

如果希望支持8kHz 采样率、需要设置哪个寄存器?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    此编解码器用于数字麦克风操作的寄存器配置需要考虑不同的参数、例如提供给器件的时钟频率、 如果编解码器将是音频总线的主控或受控以及数字麦克风信号的引脚被暗杀。 我可以帮助进行正确的寄存器设置、但需要前面提到的信息来确保编解码器可以根据需要进行配置。

     此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请参阅以下时钟频率设置。

     

    数字麦克风时钟输出

    数字麦克风输入

    采样速率

    MCLK

    BCLK

    MISO/MFP4

    SCLK/MFP3

    8kHz

    8.192MHz

    256KHz

    1.024MHz

    12kHz

    12.28MHz

    384KHz

    1.536MHz

     谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您分享时钟信息。 请参阅以下适用于此应用的时钟和 DMIC 寄存器配置。 请注意、假定编解码器为 μ I²S 总线的从器件。  

    ################################
    #时钟设置
    编号-->
    编解码器接收:
    # MCLK = 8.192MHz/12.288MHz
    # BLCK = 256 KHz / 384 KHz
    # WCLK = 8KHz / 12KHz
    ################################
    编号
    #选择第0页
    宽30 00
    编号
    # MCLK 是系统时钟
    宽3004 00
    编号
    # NADC = 4、mAdc = 2、AOSR = 128
    宽30 12 84 82 80
    编号
    ################################

    ################################
    #数字麦克风设置
    编号-->
    # DMCLK - MISO
    # DMDIN - SCLK
    ################################
    编号
    #选择第0页
    宽30 00
    编号
    # MISO 为 DMCLK
    宽30 37 0e
    编号
    # SCLK 为输入
    宽30 38 02
    编号
    #打开 ADC、SCLK 为 DMDIN、启用数字麦克风
    W 30 51直流
    编号
    #取消两个 ADC 的静音
    宽30 52 00
    编号
    ################################

    请注意、此代码应在8kHz 和12kHz 采样率下均适用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师