This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC32X4SW-Linux:TLV320AIC3254 Linux 驱动程序库4.4.4.X

Guru**** 2555950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749425/linux-tlv320aic32x4sw-linux-tlv320aic3254-linux-driver-library-4-4-x

器件型号:TLV320AIC32X4SW-Linux

工具/软件:Linux

 尊敬的先生:

TI 基于 Linux 2.6.29版本的驱动程序和文档、至少为10年的内核。

使用内核版本4.9.61的客户。

您能否获得适用于最新内核的相同文档、至少 适用于 Linux 版本4.4.4.xx。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bard、

    遗憾的是、我们不支持 Linux 驱动程序开发、因此我担心我们提供的唯一信息是您提到的旧驱动程序。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师