This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749476/pcm1864-questions

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件:PCM1861

您好!

 

可能会问以下问题?

 

1) 1)来自 PCM1861 (主模式)的 MCK 能否输出到从器件?

2)      2)如何在 AVDD = 3.3V 时实现2.1Vrms (或5.94Vpp)输入

3) 3)     从模式的性能是什么?

4)      4)主 ADC 精度是多少(位数)?

 

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    请参阅以下评论:

    1- MCK 作为 PCM1864的输入来生成内部时钟、但也可以通过其中一个 GPIO 配置为具有寄存器配置的输出

    2 -此器件的前端电路支持2.1Vrms 电压、此电路的实现是 TI 专有信息。

    3-主模式或从模式配置之间,此部件的性能没有差别。

    此部件具有一个24位 ADC。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师