This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865双 TDM 模式

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749576/pcm1865-pcm1865-dual-tdm-mode

器件型号:PCM1865

您好!

数据表菜单介绍了2个 PCM1865芯片的双 TDM 模式。

我想实现8通道 TDM、并就此提出2个问题:

1) 1)如何启用/使用它? 它只是将两个芯片连接到同一数据线路、在两者上设置4通道 TDM 并在第二个芯片中设置128的 TX_TDM_OFFSET 吗?

2) 2)对于两个 PCM1865 TDM 接口而不是一个 PCM1865接口、不同的芯片是否可以是 LRCLK/BCLK 主器件?

谢谢!

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Berristan、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM1865支持 TDM 模式、在该模式下、两个器件可共享同一音频串行总线并流式传输8个通道的数据。 请参阅以下评论:

    1-是的、为了将器件配置为 TDM 模式、需要将格式设置为 TDM、 将两个器件连接到同一总线并为第二个器件配置偏移。

    2-是的,两个 PCM1865都可以在 TDM 总线中配置为从器件。

     此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师