This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:LEFTLOP/M 电源状态未完全上电

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749472/tlv320aic3109-q1-leftlop-m-power-status-is-not-fully-power-up

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

大家好、团队成员

我的客户 Hytera 正在处理此器件、但遇到了无法调整 LEFTLOP 输出幅度的问题。

当我们查看寄存器状态时、我们发现它没有从 REG86位0完全上电、"0"表示它没有完全上电。

但我找不到任何与为该 LEFTLOP/M 加电相关的寄存器

您能否仔细检查我如何为 LEFTLOP/M 启用电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harson、

    这是数据表中的已知错误、将在工作中的下一版本数据表中进行更正。

    D1应为:

    LEFT_LOP/M 音量控制状态
    0:尚未应用到 LEFT_LOP/M 的所有已编程增益。
    1:已应用 LEFT_LOP/M 的所有已编程增益。

    重置值:0

    D2应为 R/W

    那么、您写入该寄存器中的该位。

    此致、
    -Steve Wilson