This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:询问如果 I2S 信号不正确、可以自动静音的音频 DAC

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749528/pcm1754-asking-for-the-audio-dac-that-can-auto-mute-if-the-i2s-signal-is-not-right

器件型号:PCM1754

大家好、
客户使用 PCM1754、客户在使用 I2S 开关切换两个音频源时发现问题。
在切换时、PCM1754具有异常输出。

您能否推荐最新的解决方案、即如果时钟不正确或发生变化、输出可以自动静音?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    如果源无效、我认为我们的任何 DAC 都没有自动静音功能。 通常、我建议使用在更改发生前将静音置为有效、或强制 DIN 线为代码零、直到建立新的时钟。

    谢谢、
    Paul