This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1771:具有 I2S 接口的合适 DAC、频率响应从真正的直流(0Hz)到 FS/2……?

Guru**** 2554660 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1773, PCM1771, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748116/pcm1771-suitable-dac-with-i2s-interface-with-frequency-response-from-true-dc-0hz-to-fs-2

器件型号:PCM1771
主题中讨论的其他部件:PCM1754PCM1773PCM5102A

您好!

我需要具有 I2S 接口(具有2个或更多通道)、硬件控制 的 DAC、其频率响应真实介于0Hz (直流)到采样频率/2 (Fs/2、Fs>=48kHz)之间、价格低廉... 电源电压为3.3V、可能为5V。 我也需要此 DAC 来产生分辨率大于8位(最小256级及更多)的直流电压、满量程输出电压并不重要、需要 I2S 接口以及直流电压生成能力+ DAC 的硬件控制。 是否适合用于 PCM1754、PCM1771、PCM1773? 我不知道这些 DAC 芯片中是否有用于直流组件拆卸的数字高通滤波器? 非常感谢您的提示...

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我推荐使用 PCM5102A。 该 DAC 具有一个内部内插器、当您尝试在 FS/2区域附近运行时、该内插器将有所帮助。 您仍需要一个输出低通滤波器来平滑 Δ-Σ DAC 输出的开关。 PCM5102A 的架构真正只有66个输出电平、但数字滤波/过采样设计将产生更高分辨率的输出、但仍建议使用滤波器。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的回答。 我还有一些关于 PCM5102A 的问题:1/是满量程输出电压(正/负振幅) 2.1V*sqrt (2)=+-2.97V 正弦波振幅基准 DAC 输出端接地、并且是否可以生成最大值 当在 I2S-DIN 上时、DAC 输出上的-2.97V 直流电压或+2.97V 直流电压是否有合适的静态样本/数据? 2在数据表的9.3.2.3段中-功能零数据检测(模拟静音)只在“连续零数据”上有效而不在“任何静态数据”上有效-例如 DAC 输出上静态直流电压电平(非零电压、非时变)所需的静态数据? 3在 DAC 芯片中执行的模拟输出电路是否没有任何直流伺服(DAC 输出可以在没有耦合电容器的情况下连接到后续电路)、这些电路通常用于直流偏移(和静态电平)消除/消除?

    谢谢、Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    如果在满量程值处输入常量代码、则输出将在该点保持静态。 仅当数据为零时才使用自动静音。 不需要直流阻断电容器、但该器件没有太多的驱动能力。 我认为我们指定1k 欧姆为最小电阻器负载。 如果您以较低的阻抗驱动任何东西、则可能必须缓冲输出。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的建议!

    Jiri