请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2028D1YZFEVM
我一直在尝试加载 TI 音频 I2C USB 驱动程序、以便可以使用此 EVM。
我知道、为了加载此 TI USB 驱动程序、我需要关闭 Windows 的驱动程序签名检查功能。
我使用从 Windows PowerShell 管理模式发出的以下命令来使用进入 Windows "测试模式"的方法:"bcdedit /set testsigning on"。
这似乎是成功的、因为在重新启动 Windows 后、我可以在 Windows 桌面上看到"测试模式"水印。
但是、当我尝试(手动)加载 TI USB 驱动程序时、没有任何变化;它仍然抱怨该驱动程序未签名、我需要联系器件制造商的支持网站进行驱动程序更新。
请在本章中为我提供支持。