This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:在遵循电源序列的同时、需要在2个电源之间保持时间间隔

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745745/tlv320dac3100-time-interval-needs-to-be-maintained-between-2-power-supply-while-following-power-sequence

器件型号:TLV320DAC3100

你好

我正在我的项目中使用 TLV320DAC3100。 数据表建议的电源排序如下所示。

 1.为 SPKVDD 和 SPRVDD 加电

2.为 IOVDD 加电

3.在 IOVDD 之后立即为 DVDD 加电

4.为 AVDD 和 HPVDD 加电

在数据表中、最小值和最大值 未提供不同电源之间需要保持的时序。

请告诉我需要保持的时间限制。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    如数据表第8节所述、建议等待之前的电压轨完全上电并保持稳定、然后为下一个电压轨上电。
    关于上电序列、我要强调的一个重要事项是、必须始终下拉 RESET 引脚、直到 IOVDD 和 DVDD 完全上电并保持稳定、这样才能将器件初始化为已知状态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    当我参考 ACEV-1A EVM TLV320DAC3100的用户指南(原理图)时、我发现同时施加1.8V、3.3V 和5V 电压、并且不会维持排序。 那么、它必须遵循加电定序吗? 如果不遵循上电排序、它将如何影响芯片的默认操作。

    请帮助我解决这一问题。

    此致

    Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    数据表中提供的建议应提供最佳结果。 但是、如果序列不同、例如 ACEV-1A 板中的序列、该器件无论如何都能够工作。
    我已经提到的最重要的一点是复位控制信号。 所有其他建议都是为了将器件上的数字和模拟活动分开以避免任何可能的噪声、同时确保所有电源都加电且稳定。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器