This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:15V PVDD 下的 THD+N 波形

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749184/tas5805m-thd-n-waveform-at-15v-pvdd

器件型号:TAS5805M

大家好、

我的应用是15V PVDD、15W 输出、4 Ω spk、立体声 BTL 结构。 我们重点介绍 TAS5805M。

客户担心 THD+N、但在我们的条件下、数据表中没有"THD+N 与频率"和"THD+N 与输出功率"波形。

请分享这些数据。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    您做出了正确的选择、TAS5805M 非常适合此应用。
    我们需要一些时间来收集这些数据、稍后会再给您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能在测量之前澄清更多具体细节吗?

    1. 客户对 THD+N 与功率/频率的要求是什么?
    2. 众所周知、电感器对 THD+N 性能有很大影响、客户的 LC 安装工具的设计是什么? 10uH+0.58uF?
    3. 如果客户已经选择了电感器、请与我们分享 DS。
    4. 最后但同样重要的是、客户的应用是什么?

    此致、

    Alix Wan。