This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138是否具有慢启动功能?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749128/tpa3138d2-does-tpa3138-have-a-slow-start-function

器件型号:TPA3138D2

TPA3138是否具有慢启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abby、您好!
    我想您希望在 PWM 开关和退出关断模式之间延迟时间、以避免上电期间出现噼啪噪声、对吧? TPA3138D2上的开通时间已经延迟至~50ms、它可以处理大多数噼啪噪声情况。
    此致、
    郑少文