This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:关于"DC 检测故障"

Guru**** 2526670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748333/tpa3113d2-about-dc-detect-fault

器件型号:TPA3113D2

大家好!

我对数据表中的"7.3.5直流检测"有疑问。

目前、在多个电路板中、只有一个电路板在420ms 后发出故障信号。 我将其识别为"直流检测故障"。

问题1:
为了检查信号引脚、应该在有缺陷的电路板上观察到什么以及我们应该如何识别当前办公室?

问题2:
出现这种现象"直流检测故障"时、是否有波形示例?

问题3:
是否有一种确认方法可以使电路板正常工作、即发生"直流检测故障"?

问题4:
是否有任何有关"直流检测故障"的补充说明材料?

问题5:
数据表"7.3.5直流检测"说明、
"表2中显示了触发直流检测的方法。"
表3不正确吗?

问题6:
数据表:
"表3. 直流检测阈值"输入电压(mV、差分)"
该 Vin 是否是输入信号、如 LINP、Linn?
还是 OUTPL、OUTPN 等扬声器输入?

如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们有一份应用手册介绍了 TPA311x 器件上的直流检测: www.ti.com/.../sloa261.pdf 希望它能帮助您了解这一点。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shawn–San

    感谢您的快速回复!

    您教授的材料非常有用。
    我的问题4已经解决。

    但是,我找不到我的问题1 --问题6的答案。 (第4号除外)
    我想得到答案。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我的答案如下:
    Q1:在 FAULT 引脚上报告直流检测故障为低电平状态。 您可以阅读数据表中的第7.3.5节吗?
    Q2:在 AMP 差分输入引脚上添加直流信号。
    Q3:检查故障引脚。 如果不是 OC、OT 故障、则为直流故障。
    Q5:正确、这是一个拼写错误、我们稍后将更新数据表。
    Q6:它是 AMP 输入、LINP/Linn。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shawn–San

    非常感谢您的热情响应!

    我的所有问题都解决了。


    我想检查客户的 PCB。

    此致