This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342A:PVDD 最大值?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748370/tas5342a-pvdd-max

器件型号:TAS5342A

数据表中建议的最大工作 PVDD 为34V、但第8节中的应用示例显示的是36V PVDD。  TAS5342A 的 PVDD 最大值是多少?高阻抗扬声器的 PVDD 大于34V 是什么阻止了我们增大输出功率的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    根据数据表说明、建议的最大 PVDD 为34V。 我们将确认这一点、Robert 稍后将返回给您。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn。

    请解释34V PVDD 规格和36V 应用图之间的差异。 PVDD 最大值的限制是什么?

    此致

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的观看! 我将通过校正数据表来解决此问题。  同时、我建议坚持使用建议的 PVDD 电压。

    限制 PVDD 最大值的是输出 FET。 如果电压过高、则可能会损坏它们。

    此致、
    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert

    谢谢您的观看。 了解 PVDD 过高时可能会损坏输出 FET。 但是、为什么34V 时的建议最大值与53V 时的绝对最大值之间存在较大差异? 绝对最大值表明、如果对 PVDD 施加大于53V 的电压、则可能会损坏 FDET。 如果施加42V 的 PVDD 会怎么样? 这应该提供一个11V 缓冲器、而不会发生损坏。 器件的特性是否仅为34V、因此在34V 至53V 之间、虽然没有损坏、但没有保证规格、还是它们的其他具体原因导致无法在42V PVDD 下使用该器件?

    谢谢。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    最大绝对值比建议的最大值高很多的最大原因是电流。  FET 可以承受更高的电压、但如果您尝试在这些级别驱动扬声器、则可能会因电流消耗而损坏 FET。 在我们建议的电压电平下、我们已经在正常使用条件下测试了电流不应损坏 FET、但不能对绝对最大值施加相同的电流  

    我希望这能澄清问题。

    此致、

    Robert Clifton