This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:在静音模式下、有多少噪声参数?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748423/tas5760l-how-many-is-the-parameter-of-noise-when-the-voice-is-in-mute

器件型号:TAS5760L

降级:

当语音处于静音状态时、有多少噪声参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    通常、噪声级别与增益设置和 PVDD 电压有关。 内部噪声音频带为66uV、PVDD=12V、SPK_GAIN=00。 PVDD=15V 和 SPK_GAIN=01时、电压为75uV。 您可以在 TAS5760L 数据表的第7.10节中找到此信息。
    此致、
    郑少文