This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:用于 PCM1864 EVM 的应用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864EVM, PCM1864, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746267/pcm1864-for-application-of-pcm1864-evm

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其它部件: PCM9211

大家好、

我收到了以下有关 PCM1864EVM 的问题。 您能 回答这些问题吗?

配置: 1KHz (1W)正弦波 输入-> PCM1864EVM -> SPDIF 输出  ->至 AMP

-。 PCM1864EVM 能否支持该配置?

-。 模拟输入是否为平衡类型?

-。 是否可以使用同轴电缆进行 SPDIF 输出?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    PCM186x EVM 可以支持此配置。 如果您希望将 PCM1864作为主器件运行、我建议使用 PPC2 GUI 在模式1中配置 EVM。 下面是配置工作原理的屏幕截图。。。PCM9211用于将 I2S 输出转换为 S/PDIF、但我们仅支持 EVM 上的光学连接器。

    PCM186x 可使用 PPC2 GUI 或配置寄存器、针对 SE 或差分输入进行配置。

    谢谢、此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    感谢您的回答。 我再问一个问题。

    要使用同轴电缆、是否可以在剥离同轴电缆后将电线连接到输出光学连接器的焊盘?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请回答这个问题吗? 如果不可用、您能否建议使用同轴电缆传输 SPDIF 输出?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您应该能够使用上述方法实现这一工作。 您可以从 EVM 上的 PCM9211获取 SPDIF_OUT、并连接到适用于您的应用的同轴电缆。 谢谢。


    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,这个 EVM 附带了一个称为 USB-I2X 的东西--这是什么,确切地说?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    USB 转 I2X 板是随 PCM186x 提供的板、可通过使用随附的 USB-I2X 板使用 USB 来控制 EVM。 USB-I2X 电路板具有以下功能-

    • 通过 USB 连接到 PC、并通过 I2C 向 EVM 板提供数字控制信号
    • 通过 I2S 接口提供从 PC 到 EVM 的串行数字音频输入和输出
    • 通过 USB 提供 EVM 所需的所有电源

    您是否订购了 EVM 但未收到 USB-I2X 电路板? 如果您正在设计自己的电路板、您将拥有主机处理器来配置器件、使其具有所有所需的 I2C 写入、并且您将不需要相同的器件...

    希望这澄清了您的问题。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravi、

    我没有订购 EVM。 我碰巧看到了这个线程、看到 EVM 包含了这个 USB-TO-I2X 电路板、并且认为这样一个小电路板非常适合我自己的测试使用。 我是说、如果它是20美元、那就没有问题了。

    我还想知道它使用了哪些部件以及它的源代码是否可用。

    谢谢!