This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:音频级别不足

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748252/tlv320aic3106-audio-levels-not-sufficient

器件型号:TLV320AIC3106

大家好、

我们的一位客户正在使用 TLV320AIC3106,需要您的支持来验证配置设置。

测试时、客户发现音频级别不足以满足要求、并怀疑问题出在音频编解码器的配置上、并且无法提供正确的单端输出。  

需要将输出配置为单端、并将0dB (或最大值)设置为最大音量、需要配置以下配置、但在通过 I2C 写入寄存器值时、无法看到编解码器的音频输出发生相应变化。  

使用了以下命令:  

要设置高功率输出驱动器控制寄存器、请在 UART 终端中使用以下命令:  

$ i2cget -f 1 0x1b 0x26

             它显示0x26 (寄存器38)的当前值

$ i2cset -f 1 0x1b 0x26 0xc

             它在0x26 (寄存器38)中设置预期值(0xc)(请确认它是否是正确的工作命令)。

 以下是数据表中使用的参考。

e2e.ti.com/.../audio-codec-ref.docx

请提供您的意见。 提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinu Matthew、

    您是否需要使用 HPRCOM 输出? 为什么不使用 HPROUT 或 HPLOUT?

    如果将 HPRCOM 用作单端输出、则应将其设置为单端输出。 不是恒定的 VCM 输出。

    请提供有关您实际使用的 SE 输出的更多信息、我可以为您提供更多帮助。

    此致
    -Steve Wilson


    请告诉我有关您的应用的更多信息