This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:使用具有3、3V 的 ADC

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748477/pcm9211-using-adc-with-3-3v

器件型号:PCM9211

您好!


是否可以使用3.3V 电压操作 VCCAD 和整个 ADC?还是必须使用5V 电压操作 VCCAD?

此致、

Simon Dahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    ADC 电源必须为5V、因为该电源的最小额定电压为5V +/- 0.5V。 它不会由3.3V 电源供电。 谢谢。

    此致、
    Ravi