This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要放大器设计方面的帮助

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748394/need-help-with-amplifier-design

主题中讨论的其他器件:TPA3244

您好!

我`d 设计一个具有2个单独低音炮的2通道音频放大器。

我要`d 的扬声器为6欧姆、功率为20瓦(每个扬声器)。 低音炮的额定电阻为6欧姆和20瓦(每低音炮)。  

THD 不应`d 0.7%以上、只能采用模拟输入、控制机制方面、我喜欢使用旋钮。

请有人将我指向一个设计。

我是一名`m,请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    对于选择放大器、我建议使用扬声器放大器产品页面下的滤波器选项、网址 为:www.ti.com/.../products.html

    它实际上非常方便使用、因为您可以过滤出您想要使用的输入、最大功率、您使用的电源电压等  我认为这对于您缩小搜索范围是完美的。

    控制机制。 您似乎希望使用电位器来调节输出音量。  了解如何实现此功能的一个好设计实际上是 Sidegig 吉他评估模块。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我`ve 了 TPA3244、可以在单端应用中使用、但它只能用于普通扬声器、而不是低音炮。
    您能不能将我重定向到一个可以将其与低音炮同时使用的设计? 或者我是否应该为此目的建立交叉点?
    我`m 打算将其与我的老式立体声扬声器(Airwa)配合使用、这很棒、但实际的 AV 接收器已失效。
    我在`ven`t 上搜索了一个合适的替换器件、但有一些可以驱动4向扬声器系统的器件
    2个独立供电低音炮。

    我的`ve 是、我是否应该将低通滤波器与 TPA3244的2个输出一起用于低音炮? 在播放/定时延迟/播放差异时是否有任何延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    这实际上取决于您想要对系统执行什么操作。 您可以使用分频器为所有扬声器供电、也可以使用两种不同的设备、一种用于扬声器、另一种用于低音炮。 我建议您在选择器件之前先确定系统的外观。

    此外、TPA3244还支持将两个通道用作单端输出、并将一个通道用作 BTL。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我`d 使用一个看起来整洁并能控制所有这些接口的统一器件。
    扬声器`m`ve`s 在放大器输出范围内、因此我想使用2个低通滤波器、其中放大器`s 每个低音炮输出。我决定使用 TPA3244作为我的选择。它是否起作用?

    非常感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    是的、听起来它应该正常工作!

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题、如何测量扬声器需要的电压?
    `m,我只是一个学生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以根据扬声器的欧姆值和额定功率找到它。

    此致、
    Robert Clifton