This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:TPA6130A2上拉电阻器连接至3.3V

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747675/tpa6130a2-tpa6130a2-pull-up-resister-tied-to-3-3v

器件型号:TPA6130A2

大家好、

在 TPA6130的数据表中,它规定了总线电平为5V 时上拉电阻必须介于1k 和2k 之间。 您能帮我理解这背后的原因吗?

我的客户使用的是3.3V 总线电平、应该使用什么值的上拉电阻器?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    这是脱机处理的。 完成所有问题后、我将返回并提供有关论坛的摘要。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器