This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:可连接到 TLV320DAC3100的扬声器数量

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747955/tlv320dac3100-number-of-speaker-that-can-be-connected-to-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100

你好

我正在我的项目中使用 TLV320DAC3100。

该 IC 可连接多少个扬声器作为输出?

此 IC 中有2个 SPKM 和 SPKP 引脚。 如何将它们连接到扬声器?

在将 SPKM 的这两条线路交给扬声器之前、它们是否短接(类似 SPKP 线路)?

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    TLV320DAC3100的扬声器输出为单声道、因此您只能将1个扬声器连接到 D 类输出驱动器。
    如前所述、引脚22和26上的 SPKP 必须在连接到扬声器之前短接、引脚19和23上的 SPKM 也必须短接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器