请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、先生、
我们有一个具有多音频源的新设计。 这意味着 该系统中有多个 I2S 通道。 我们的 SOC 只有一个 I2S 通道。 因此、我们需要配置该 I2S 至 TDM 模式、以便该 I2S 能够接收多音频源。 基于这个原因、我们正在寻找能够接收 多个 I2S 通道并组合成一个 I2S 的音频编解码器、该 I2S 配置为 TDM 模式。 您能否建议 音频编解码器实现此目的?