This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:单声道输入单扬声器输出电路

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746029/tpa3250-mono-input-single-speaker-output-circuit

器件型号:TPA3250

您好!  

我迫切需要您的建议。 我这样做对吗? 我刚刚复制了该电路、并尝试使其成为单声道差动输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在查看 SCH、稍后将向您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    我首先看到的是、在 PBTL 模式下、您需要将 M2引脚上拉至 DVDD/3.3V、并将 M1下拉至 GND。 另一个问题是您使用的电感器是什么。 我似乎找不到 A26GFC 模型、但我要确保其饱和电流/值始终高于5uH。 其他的都还可以。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Justin。 顺便说一下、电感器是 Bourns 的10uH 10.8A IDC、器件型号为2101-V-RC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了 PCB 并制作了它。 我不知怎么能使它正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    很抱歉、在再次查看原理图后、我注意到您未连接复位引脚。 这需要拉至 GND DVDD 或3.3V 以启用器件。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我感到困惑、下拉? 它是低电平有效输入。 因此、将其拉取 将使其始终激活复位功能、从而禁用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    抱歉、该引脚为低电平有效、将该引脚拉至低电平将使器件复位。 您将需要将引脚拉高(DVDD 或3.3V)以使器件脱离复位状态。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在工作正常.. 非常感谢您的配合