This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414B-Q1:TAS5414 I2C 问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414B-Q1, TAS5514B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748129/tas5414b-q1-tas5414-i2c-question

器件型号:TAS5414B-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5514B-Q1

您好!

是否可以禁用 TAS5414B-Q1上的 I2C 功能?  我只需要使用模拟输入和输出功能进行生产。

如果必须使用 I2C、是否可以将其连接到 PIC 控制器以分配基本功能?

谢谢、

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TAS5514B-Q1是一款非 I2C 器件。  TAS5514B-Q1是 TAS5414B-Q1的引脚对引脚替代品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Gregg!