This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PPC3软件,如何将 TAS3251与 PPC3连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746972/tas3251-ppc3-software-how-to-connect-tas3251-with-ppc3

器件型号:TAS3251

你(们)好  

我们制作了 TAS3251 PCBA 板、

现在、我们需要通过 PPC3对 TAS3251进行调试和调优。     ?使用 PurePath 控制台母板(PPCMB)来控制 TAS3251到 PPC3、而不使用 TI 的 TAS3251EVM

您能否帮助提供 PPC3的软件下载链接?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    是的、您可以使用 PPC3中的"系统内调优"功能来实现这一目的。 请在 EVM 用户指南中的4.8.3中找到更多信息: www.ti.com/.../slau757a.pdf。
    请告诉我们您的 TI 帐户、Justin 将帮助您批准访问 PPC3和 TAS3251应用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    我的 TI 帐户是 jesse.lee@wtmec.com、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    您的帐户已获得 TAS3251的批准。

    Justin