This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM1808:关于 Linux 器件树

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747925/ccs-pcm1808-about-linux-device-tree

器件型号:PCM1808

工具/软件:Code Composer Studio

Linux (Ubuntu)上是否有 PCM1808设备树?

我正在寻找 PCM1808的 Linux 驱动程序和设备树、

我发现另一个帖子没有驱动程序、但未找到设备树。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    PCM1808是硬件控制型器件、不允许进行任何类型的软件配置。 因此、我们不支持此器件的任何 Linux 驱动程序。 希望这澄清了您对该产品系列没有 Linux 驱动程序支持的问题。

    如果您对器件功能或 SCH 相关问题有任何疑问、请随时与我们联系、以了解您在项目中的进展情况。 谢谢。

    此致、

    Ravi