This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:延迟值?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747743/pcm3168a-value-of-latency

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM1864

团队

您能否检查 PCM3168A 的模数转换延迟?

我的客户希望同时使用 TI DSP 实施 ANC (有源噪声消除器)、并且需要使用低延迟器件。

如果 PCM3168A 无法满足竞争对手的规格,您能否推荐合适的器件?

竞争对手在 下面使用38us 模数转换延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    数字滤波器的群延迟几乎会导致所有延迟、如数据表中所述
    群延迟时间(单次)- 27 / FS 秒
    群延迟时间(双)- 17 / FS 秒

    PCM3168a 的强项实际上并不算群体延迟。

    PCM1864是一款高性能 ADC、用于许多 ANC 应用、其群延迟显著降低。
    PCM1864:
    群延迟时间- 10/FS 秒

    根据所需的 DAC、简单使用此 ADC 和数字输入 D 类放大器可能是合理的。

    此致
    -Steve Wilson