This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100从器件地址是否固定或可变?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747139/tlv320aic3100-tlv320aic3100-slave-address-fixed-or-variable

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

您好!

我只需要快速验证一下、 当 TLV320AIC3100作为从器件运行时、我们是否可以更改其从器件地址?DSP 单元用作主器件? 相应的从器件地址是否固定? 谢谢。

此致、

Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    是的、I2C 地址在 AIC3100上是固定的。 器件概述(第7.1节)和 I2C 控制模式(第7.3.13.3.1节)中的数据表对此进行了说明

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    这是否适用于 AIC34和 AIC3204等其他编解码器?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    固定从器件地址并不是所有 TI 编解码器的通用地址。 通常会发布全功能器件、然后发布经优化、功能减少/封装更小的器件。 例如、TLV320AIC3106是一款具有10个音频输入、多个 GPIO、SPI/I2C 支持以及用于 I2C 地址的硬件引脚的编解码器、但它采用48引脚7x7mm QFN 封装、AIC3104重复使用大多数相同的内部块、但针对空间进行了优化。 因此它具有6个音频输入、无 GPIO、仅支持具有固定地址的 I2C、但采用5x5mm QFN 封装。

    数据表包含此信息。

    此致、
    -Steve Wilson