请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424
我们在 TAS6424的"读取"过程中出现错误。
例如、 我们对 寄存器0x01执行"写入/读取和比较"周期、写入数据 是"步行"序列、 最多在读取比较显示错误并停止之前、我们正确写入/读取32次。 在每种情况下,'error'值都是先前的写入/读取值 [如果返回的前一个成功值为04h,下一个写入值为8h ,则返回的值仍为04h,这是错误] 。 最坏的情况是、我们读取/写入2次、并在出错时停止。 当然、我们可以围绕这些错误进行编码、在初始化期间进行多次重试、但不应发生这些错误。
I2C 上拉电阻器为1K 欧姆。
MCU I2C 主设备是 CC3220内部的 ARM Cortex。 请 考虑此问题、并尽快告知我。
谢谢你
Jaye