This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M:TAS5825功耗问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746490/tas5825m-tas5825m-question-of-tas5825-power-consumption

器件型号:TAS5825M

您好、专家:

TAS5825将自动检测 CLK 状态 、以使 AMP 进入睡眠或播放模式、

为了节能、我们希望 将状态从睡眠模式更改为深度睡眠模式。

如果 编解码器进入 D3并禁用 CLK、   则可以让 TAS5825自动进入深度睡眠模式、而不是睡眠模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun Hao、
    TAS5825M 将检测 CLK 状态、以使 AMP 进入自动静音模式而不是休眠模式。 您需要配置寄存器0x03中的低两位以启用深度睡眠模式。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn:
    您的意思是、AMP 需要配置寄存器0x03中的低两位来启用深度睡眠模式、对吧?
    我是否可以说在步骤1~5以下完成、当编解码器进入 D3时、AMP 可以自动将状态从睡眠模式更改为深度睡眠模式、对吧?
    第1步:上电
    第2步:系统写入 CFG
    步骤3:系统验证 CRC 校验和
    步骤4:系统设置如下、并让放大器进入播放模式
    W 98 03 03
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    宽98 78 80
    步骤5:系统配置寄存器0x03中的低两位、然后让 AMP 支持深度睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun Hao、

    将 TAS5824配置为进入深度睡眠模式后、就会进入深度睡眠模式。 但是、您对 D3的编解码器输入是什么意思?
    在我看来、每次您希望 TAS5825进入深度睡眠模式时、您都可以使用以下脚本来获取它:
    w 98 00 00
    宽98 7f 00
    w 98 03 00

    TAS5825确实支持深度睡眠模式。 但是、每次进入或退出深度睡眠模式时、都需要使用寄存器进行配置并使其发生。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    编解码器进入 D3意味着编解码器停止向放大器发送 clk。

    我 认为让 TAS5825自动进入深度睡眠模式是省电的理想选择、而不是睡眠模式

    系统需要使用 GPIO 告知 BIOS 编解码器停止时钟发送、BIOS 需要配置为深度睡眠模式。

    每次需要使用寄存器来配置 AMP 进入或退出深度睡眠模式对我们来说都不方便。

    还有其他方法可以改进它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    您能帮助回答这个问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun Hao、

    很抱歉、目前我们无法使器件自动进入深度睡眠模式、您必须使用寄存器进行配置。

    此致、

    Alix Wan。