This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825适用于2.1通道

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747838/tas5825m-tas5825-for-2-1-ch

器件型号:TAS5825M

尊敬的各位:

     我们使用2*TAS5825进行2.1声道、立体声为9C、低音扬声器为9E。

如何为客户转储.h?

只显示0x98。 9A。 9C 或9E 供选择,如何转储2*TAS5825? 单独执行该操作?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    PPC 软件可为两个器件生成单个.h 或.cfg 配置。 您可以使用 EVM 和 PPC 软件轻松实现这一点。
    此致、
    郑少文