This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TDM 8通道模式寄存器设置查询

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747747/tas6422-q1-tdm-8ch-mode-register-setting-inquiry

器件型号:TAS6422-Q1

你好

我的客户希望接收 AP 的 TDM 8ch 输入源、并希望使用它来驱动放大器。


数据表显示 TDM 模式是自动设置的、对吗?


因此、我们不关心在 SAP 控制寄存器(地址= 0x03)中将"输入格式"设置为什么?

请检查它。

谢谢你

此致

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    让我们在工作台上检查这个问题、稍后再联系您。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、如果它是 TDM8、不需要设置寄存器、则可以自动检测到它。

    迪伦