工具/软件:Linux
您好!
我们将 LM49352用作 音频编解码器。 项目基本信息列表作为波纹波、
Linux 内核---- 3.14.52
音频格式-- PCM (从属)
无 MCLK、 使用 Port1_CLK (__LW_AT__2.048MHz)
采样频率-- 8kHz
寄存器配置:
{0x00、0xa9}{0x01、0x01}{0x10、0x03}{0x20、0x10}{0x21、 0x00}
{0x23、0x0F}{0x30、0x11}{0x31、0x00}{0x40、0x00}{0x41、 0x00}
{0x44、0x09}{0x50、0x27}{0x54、0x1b}{0x55、0x02}{0x56、 0x02}
{0x15、0x0c}{0x16、0x0F}
我已经读取了寄存器、这些值与写入的值相同。 应该是大声的扬声器可以工作、但实际上根本没有声音。 如数据表第39页所述、应在 VDD 和 GND 之间以300kHz 的频率提供两个输出(Ls+和 Ls-)开关、占空比为50%、两个输出同相。 我们 也不会得到300kHz 方波。 您能解释一下吗? 我们如何获得300kHz 方波? 它与硬件设计或寄存器设置有关?
谢谢、